Betrachtung von Oberwellendaten über das Display
-
Navigieren Sie zu Oberw.
Der Bildschirm Oberwellen % wird angezeigt.
-
Drücken Sie auf die Spannungs- bzw. Stromoberwellen,
die Sie anzeigen möchten.
IEEE-Modus IEC-Modus Beschreibung V L-L U Oberwellendaten der Phase-Phase-Spannung V L-N V Oberwellendaten der Phase-Neutral-Spannung Amp I Stromoberwellendaten TDD TDD Daten der gesamten Mittelwertverzerrung Es werden die Beträge und Winkel der Grundwelle (1.) für alle Phasen angezeigt.
-
Drücken Sie 3-11, 13-21 oder 21-31, um die Diagramme
für die Oberwellen der 3. bis 11., der 13. bis 21. bzw.
der 23. bis 31 anzusehen.
Drücken Sie zum Beispiel für die Anzeige des Bildschirms für die Oberwellen der 13. bis 21.Ordnung auf 13-21.
Die vertikale Achse des Oberwellendiagramms zeigt die Amplitude der Oberwelle als Prozentanteil der Grundwellenamplitude und wird auf der Basis der größten dargestellten Oberwelle skaliert. Auf jedem vertikalen Balken befindet sich oben eine Markierung, die den Maximalwert der Oberwelle anzeigt. Ist die Oberwelle größer als die Grundwelle, hat diese Markierung eine Dreiecksform als Hinweis darauf, dass der Wert außerhalb des zulässigen Bereiches liegt.