COMTRADE
COMTRADE ist als Teil des Wellenform-Standard-Frameworks konfiguriert. COMTRADE-Datensätze werden für Wellenformdatensätze generiert, die durch Energiequalitätsereignisse oder manuell ausgelöst wurden.
COMTRADE-Dateien können über den internen FTP/FTPS-Server des Messgeräts oder über Modbus-TCP (nicht bei seriellen Verbindungen verfügbar) aufgerufen werden und bestehen aus zwei Dateien:
Dateinamenerweiterung |
Beschreibung |
---|---|
.cfg |
Konfiguration der Ereignisdaten |
.dat |
Ereignisdatensätze pro CFG-Datei
|
Werkeinstellung:
-
Das Messgerät ist so konfiguriert, dass COMTRADE-Datensätze für jedes Einbruch-/Spitzenereignis generiert werden.
-
Der älteste COMTRADE-Datensatz wird vom neuesten Datensatz überschrieben, wenn der COMTRADE-Grenzwert von 10 Dateien überschritten wird.
Ausführliche Informationen zu den COMTRADE-Dateiformaten finden Sie in der technischen Mitteilung COMTRADE and ION technology, die auf www.se.com verfügbar ist.