LED-Anzeigen
Problem | Mögliche Ursache | Mögliche Lösung |
---|---|---|
Die Blinkgeschwindigkeit der LED ändert sich nicht, wenn Daten vom Hostcomputer gesendet werden. | Kommunikationsleitungen | Überprüfen Sie bei Verwendung eines Seriell/RS485-Konverters, ob alle Leitungen vom Computer zum Messgerät richtig abgeschlossen sind. |
Internes Hardwareproblem | Führen Sie einen Kaltstart durch: Schalten Sie die Steuerspannung zum Messgerät aus und anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Technical Support . | |
Die Status-/Kommunikations-LED zeigt Dauerlicht und blinkt nicht. | Internes Hardwareproblem | Führen Sie einen Kaltstart durch: Schalten Sie die Steuerspannung zum Messgerät aus und anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Technical Support . |
Die Status-/serielle Kommunikations-LED blinkt, aber auf dem Display wird nichts anzeigt. | Display-Einrichtungsparameter falsch eingestellt | Überprüfen Sie die Einrichtung der Display-Parameter. |
Wenn das Problem nach der Fehlerbehebung nicht gelöst ist, wenden Sie sich für weitere Hilfe an den technischen Support. Achten Sie darauf, dass Sie die Angaben zur Firmwareversion, Modellbezeichnung und Seriennummer des Messgeräts zur Hand haben.