HRB1684305-15

Benutzerkonto-Sitzungen beenden

HINWEIS: Sie müssen Administrator-Rollen-Zugriffsrechte haben, um die Benutzerkonto-Sitzungen beenden zu können.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzerkonten .
  2. Klicken Sie im Abschnitt Benutzerkonten auf das Symbol .
    Das Dialogfeld Benutzersitzungen beenden wird mit der Warnmeldung „Wollen Sie die Sitzungen wirklich beenden? angezeigt. Damit werden alle aktiven Sitzungen für den Benutzer beendet.“.
  3. Lesen Sie die Warnmeldung und klicken Sie auf Ja, um die Benutzerkonto-Sitzungen zu beenden.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?