HRB1684305-16

Übersicht über die Wellenformerfassung

Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM5650 / PM5760 / PM5761 .

Ihr Messgerät kann Spannungs- und Stromwellenformdaten aufzeichnen.

Wellenformerfassungsdaten werden verwendet, um Störungen in Stromnetzen zu identifizieren. Diese werden für Industrieanlagen, Krankenhäuser, Rechenzentren und andere Einrichtungen mit Geräten, die empfindlich auf Spannungseinbrüche und -spitzen reagieren, zunehmend zu einem Problem.

Neben dem Messen und Aufzeichnen von numerischen Werten für Spannung und Strom kann Ihr Messgerät auch Daten von sinusförmigen Wellenformen erfassen. Die Wellenformerfassungsdaten für Strom und Spannung liefern zusätzliche Informationen zur Analyse des Energiequalitätsereignisses im Stromnetz.

Sie können die Wellenformerfassung manuell auslösen oder sie so konfigurieren, dass sie automatisch ausgelöst wird, wenn ein Energiequalitätsereignis eintritt. Um die Wellenformerfassung automatisch auszulösen, müssen Sie die Nennspannungswerte (Normalwerte) Ihres Stromnetzes sowie den Abweichungsbetrag vom Nennwert eingeben, der die Wellenformerfassung auslösen soll.

Datenspeicherungsformat der Wellenformerfassung

Die Datensätze der Wellenformerfassung werden in COMTRADE-Dateien gespeichert.

Das Messgerät kann bis zu 10 COMTRADE-Dateien auf seinem internen FTP/FTPS-Server speichern.

Standardkonfiguration der Wellenformerfassung

Die Wellenformerfassung von Einbruch-/Spitzenereignissen ist einsatzbereit, sobald die Nennwerte über ION Setup oder ein anderes Tool mit den Modbus-Befehlen konfiguriert wurden, die in der Registerliste des PM5xxx-Modells angegeben sind.

Ihr Messgerät verfügt über die folgenden Standardereignisse für die Wellenformerfassung:

Wellenformerfassungsereignisse Beschreibung
V1-Sg/Sw Erfasst die Wellenformen V1, V2, V3 und I1, I2, I3 während eines festgelegten Spannungseinbruch- oder -spitzenereignisses.
V2-Sg/Sw
V3-Sg/Sw
HINWEIS: Der Mindestzeitraum zwischen zwei zu erfassenden Einbruch-/Spitzenereignissen ist 3 s.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?