DOCA0170FR-05

Résolution des problèmes de détection des déclencheurs

@UpdatedD2

Condition

Causes probables

Solutions

Le déclencheur MicroLogic n'est pas identifié par Service Interface .

La période entre les tests de deux déclencheurs MicroLogic montés dans des disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT à châssis H, J et L est inférieure à 5 secondes.

Procédez comme suit :

  1. Déconnectez le Service Interface du déclencheur MicroLogic .

  2. Attendez 5 secondes.

  3. Reconnectez le déclencheur pour l'identification.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?