准备初级注入测试
初级注入准备本身不执行任何测试。它仅使断路器准备好执行初级注入测试,并在执行实际的测试之前满足某些前提条件。
-
复位热记忆:热记忆是一种功能,它对在脱扣事件后连接到断路器的电缆的温度进行建模。在接线未冷却的情况下,此功能使断路器的脱扣速度快于所标称的时间电流曲线。在正常条件下,在设备脱扣后,需要延迟 15 分钟,以便使系统冷却,然后才能恢复正常功能。复位热记忆功能可禁用热记忆,从而超控 15 分钟的延迟,以允许多次连续执行初级注入测试。
-
抑制接地故障保护:此功能允许在不使断路器因接地故障而脱扣的情况下,施加单相初级注入测试电流。当测试断路器的 LSI 保护功能时,使用此功能。
注: 当连接到 MicroLogic 6.2 A/E 或 6.3 A/E 脱扣单元时,接地故障保护选项可用。
执行这些操作后,在断路器的初级侧手动连接外部电源以执行测试。
-
次级注入测试是 Schneider Electric 的首选断路器测试法。初级注入测试不当可能导致断路器损坏。如果未以正确的方式开展初级注入测试,可能导致不正确的测试结果,长期上看,这会最终损害断路器的完整性。
有关次级注入测试的信息,请参阅自动脱扣曲线测试。
-
断路器在 75 分钟后自动恢复到正常模式,但前提是此前未手动停止测试功能。