DOCA0170FR-05

Rapport de test

Procédez comme suit pour générer un rapport de test de déclenchement automatique :

  1. Cliquez sur Rapports > Rapport sur les tests de déclenchement automatiques .
    Résultat : Le rapport du projet généré s'affiche dans un nouvel onglet.
  2. Selon le cas, enregistrez ou imprimez le rapport du projet.

    Ces rapports confirment que les réglages de protection du disjoncteur sont corrects.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?