DOCA0170FR-05

Test d'interverrouillage sélectif de zone

Le test ZSI (Zone-Selective Interlocking) vérifie le câblage sur site entre plusieurs disjoncteurs connectés dans un système ZSI.

En cas de connexion à un déclencheur MicroLogic en aval, Service Interface fait en sorte que le déclencheur MicroLogic transmette un signal de test ZSI à tous les équipements compatibles raccordés en amont (déclencheurs MicroLogic communicants, module RIM (Restraint Interface Module), module d'interface ZSI).

NOTE:
  • Pour effectuer le test ZSI et générer le rapport de projet avec les détails du test, vous devez avoir des disjoncteurs en aval et en amont dans le même projet EPC.

  • Le test ZSI peut être effectué pendant 15 minutes au maximum, après quoi il s'arrête automatiquement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?