Point de test personnalisé
Il est recommandé de suivre ces consignes lors de la définition des points de test personnalisés :
-
Les valeurs décimales du courant d'injection sont considérées comme des entrées non valides.
-
La valeur entrée pour le type de déclenchement de la protection doit correspondre au paramètre de protection en cours de test. Exemple :
-
Dans la section Court retard, si vous entrez la valeur du courant d'injection dans la plage de courants court retard, le déclencheur MicroLogic se déclenchera dans le segment court retard. Le test sera considéré comme Réussi.
-
Dans
@UpdatedD2la section Long retard, si vous entrez la valeur du courant d'injection dans la plage de courants long retard, le déclencheur MicroLogic se déclenchera dans le segment long retard. Le résultat du test peut indiquer une cause erronée de déclenchement court retard. Pendant le test, comme le disjoncteur s'est déclenché dans le délai attendu, le résultat indiquera un statut Réussi.
-
Le tableau suivant présente les fonctions de protection disponibles sur les déclencheurs non communicants :
|
Déclencheur non communicant |
Fonction de protection |
|---|---|
|
MicroLogic 2.0, ET 2.I |
|
|
MicroLogic 3.0, ET 5S |
|
|
MicroLogic 5.0 |
|