Alarmas de protección de Avatar
Una alarma de protección de Avatar es una condición de funcionamiento menos grave, aunque no es deseable. Una alarma indica que puede ser necesaria una medida correctora para evitar que se produzca una condición problemática. Si se deja sin resolver, la alarma puede conducir a una condición de disparo. En la mayoría de las funciones de protección se pueden configurar parámetros relacionados con las alarmas.
|
Alarma de sobrecarga térmica |
|||
|
La función de protección contra sobrecarga térmica se basa en un modelo térmico de motor que utiliza intensidades de fase como entradas. Si está activada, esta función dispara una alarma cuando la capacidad utilizada del motor supera el porcentaje establecido para el parámetro Nivel de alarma de sobrecarga. |
|||
|
Alarma de atasco |
|||
|
La función de protección contra bloqueos detecta cuándo un motor se atasca durante el estado de funcionamiento y si se detiene o se sobrecarga repentinamente y consume una intensidad excesiva. Si está activada, esta función dispara una alarma cuando la intensidad de fase máxima (Imáx) supera el valor especificado para el parámetro Nivel de alarma de bloqueo. |
|||
|
Alarma de infraintensidad |
|||
|
La función de protección contra infraintensidad detecta un consumo de intensidad bajo imprevisto durante el estado de funcionamiento. Esta condición se asocia típicamente con motores que funcionan sin carga, por ejemplo, si se ha roto una correa de transmisión o un eje. Si está activada, esta función dispara una alarma cuando la intensidad de fase media permanece por debajo del valor especificado para el parámetro Nivel de alarma de infraintensidad. |
|||
|
Alarma de sobreintensidad |
|||
|
Los Avatares que tienen la alarma de sobreintensidad habilitada indican una alarma de sobreintensidad si la intensidad de fase máxima supera el nivel de alarma de sobreintensidad en el estado de funcionamiento del motor. |
|||
|
Alarma de desequilibrio de fase |
|||
|
La función de protección contra el desequilibrio de fase de intensidad solo se aplica a instalaciones trifásicas. Si está activada, esta función dispara una alarma cuando el desequilibrio de fase de intensidad supera el valor especificado para el parámetro Nivel de alarma de desequilibrio de fase de intensidad. |
|||
|
Alarma por intensidad a tierra |
|||
|
La función de protección de detección de intensidad de tierra detecta las intensidades de tierra indicativas de un contacto entre un conductor con intensidad y la tierra o el bastidor del equipo. Si está activada, esta función dispara una alarma cuando la intensidad de tierra supera el valor especificado para el parámetro Nivel de alarma de intensidad de tierra. |
|||
|
Alarma de sobrecalentamiento de motor |
|||
|
La función de protección contra el sobrecalentamiento del motor solo está disponible para aquellos Avatares cuyo parámetro Sensor de temperatura disponible está activado. Estos Avatares incluyen un módulo de E/S analógicas que está conectado a la entrada de temperatura de un sensor de temperatura asociado con el motor protegido. Si está activada, esta función dispara una alarma cuando la temperatura del motor supera el porcentaje establecido para el parámetro Alarma de sobrecalentamiento. |
|||