Allarmi di protezione avatar
Un allarme di protezione avatar è una condizione operativa meno grave, ma che occorre evitare, se possibile. Un allarme indica la possibilità di applicare azioni correttive al fine di prevenire una condizione problematica. Se non risolto, un allarme può portare a una condizione di disinnesto. È possibile configurare i parametri relativi agli allarmi per gran parte delle funzioni di protezione.
Allarme sovraccarico termico |
|||
La funzione di protezione dal sovraccarico termico si basa su un modello termico del motore che utilizza le correnti di fase come ingresso. Se abilitata, questa funzione attiva un allarme quando la capacità del motore utilizzata supera la percentuale impostata nel parametro Livello allarme sovraccarico. |
Allarme blocco |
|||
La funzione di protezione dall'inceppamento rileva l'inceppamento di un motore, in stato Esecuzione, che si arresta, si sovraccarica improvvisamente e assorbe troppa corrente. Se abilitata, questa funzione attiva un allarme quando la corrente di fase massima (Imax) supera il valore del parametro specificato Livello allarme inceppamento. |
Allarme sottocorrente |
|||
La funzione di protezione dalla sottocorrente rileva un basso consumo di corrente imprevisto durante lo stato di esecuzione. Questa condizione viene tipicamente associata ai motori in esecuzione libera e senza carico, ad esempio in caso di rottura di una cinghia o un albero della trasmissione. Se abilitata, questa funzione attiva un allarme quando la corrente di fase media resta al di sotto del valore del parametro specificato Livello allarme sottocorrente. |
Allarme sovracorrente |
|||
Gli avatar per cui è abilitato l'allarme di sovracorrente inviano un allarme di sovracorrente se la corrente di fase massima supera il livello di allarme di sovracorrente con il motore in stato Esecuzione. |
Allarme di sbilanciamento della fase |
|||
La funzione di protezione dello sbilanciamento fase di corrente si applica solo alle installazioni con corrente trifase. Se abilitata, questa funzione attiva un allarme quando lo sbilanciamento della fase di corrente supera il valore del parametro specificato Livello allarme di sbilanciamento fase di corrente. |
Allarme corrente di terra |
|||
La funzione di protezione rilevamento corrente di terra rileva le correnti di terra, che indicano il contatto tra un conduttore sotto tensione e la terra o il telaio dell'apparecchiatura. Se abilitata, questa funzione attiva un allarme quando la corrente di terra supera il valore del parametro specificato "Livello allarme corrente di terra". |
Allarme surriscaldamento motore |
|||
La funzione di protezione dal surriscaldamento del motore è disponibile solo per gli avatar il cui parametro "Sensore di temperatura disponibile" è attivato. Questi avatar comprendono un modulo I/O analogico collegato all'ingresso della temperatura di un sensore di temperatura associato al motore protetto. Se abilitata, questa funzione attiva un allarme quando la temperatura del motore supera la percentuale impostata nel parametro Allarme surriscaldamento. |