DOCA0270ES-01

Bloqueo

La función Bloqueo detecta condiciones en las que un motor se atasca durante el estado En marcha. El motor se para o se sobrecarga repentinamente y consume una cantidad de corriente excesiva.

Si se encuentra habilitada, esta función de protección lleva a cabo las siguientes tareas:

  • Indica una Alarma de bloqueo cuando la corriente de fase máxima (Imáx) supera el Nivel de alarma de bloqueo.

  • Activa un Disparo por bloqueo cuando la corriente de fase máxima (I máx.) supera el Nivel de disparo por atasco durante un periodo superior al Retardo de disparo por atasco.

Alarma de bloqueo y disparo por bloqueo

I1

Corriente de fase 1

I2

Corriente de fase 2

I3

Corriente de fase 3

T

Retardo de disparo por bloqueo

A

Imáx

B

Estado En marcha

C

Imáx ≥ Nivel de alarma de bloqueo

D

Imáx ≥ Nivel de disparo por bloqueo

E

Alarma de bloqueo

F

Disparo por bloqueo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?