DOCA0270IT-01

Blocco

La funzione Blocco rileva quando un motore è bloccato durante lo stato funzionamento. Il motore si arresta oppure viene improvvisamente sovraccaricato e assorbe una corrente eccessiva.

Se abilitata, questa funzione di protezione svolge le funzioni seguenti quando il motore è nello stato funzionamento:

  • Segnala un allarme blocco quando la corrente di fase max (Imax) supera il livello allarme blocco specificato.

  • Attiva uno sgancio blocco quando la corrente di fase max (Imax) supera il livello sgancio blocco specificato per un periodo di tempo superiore al ritardo sgancio blocco specificato.

Sgancio e allarme blocco

I1

Corrente monofase

I2

Corrente bifase

I3

Corrente trifase

T

Ritardo sgancio blocco

A

Imax

B

Stato funzionamento

C

Imax ≥ Livello allarme blocco

D

Imax ≥ Livello sgancio blocco

E

Allarme di inceppamento

F

sgancio blocco

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?