DOCA0270IT-01

Scheda micro SD

Utilizzare questa opzione per sostituire il bus coupler in presenza di una scheda micro SD installata nel bus coupler esistente.

Prerequisito: questa opzione è valida solo per sostituire un bus coupler che abbia memorizzato i dati su una scheda micro SD. In altre parole, l'indicatore visivo della scheda SD sul bus coupler da sostituire è in stato verde, acceso fisso.

PERICOLO
Rischio di folgorazione, esplosione o archi elettrici
Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento su di essa o all'interno di essa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Disconnettere ogni tipo di alimentazione dall'isola.

  2. Rimuovere la scheda micro SD dal bus coupler esistente.

  3. Inserire la scheda micro SD nel bus coupler sostitutivo.

  4. Rimuovere il bus coupler esistente dalla guida DIN e installare il modulo sostitutivo seguendo le istruzioni in "Installazione del bus coupler nel manuale di installazione di TeSys island .

  5. Accendere l'isola e inizializzare il procedimento di avvio. Osservare i LED sul bus coupler fino a quando diventano verdi, aspetto che indica l'ingresso dell'isola in stato operativo. Il processo di avvio richiede circa due minuti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?