DOCA0270ES-01

Tarjeta micro SD

Utilice esta opción para sustituir el acoplador de bus si hay una tarjeta micro SD instalada en el acoplador de bus existente.

Requisito previo: Esta opción solo es válida para sustituir un acoplador de bus que tenga datos almacenados en una tarjeta micro SD (es decir, si el estado del indicador visual de la tarjeta SD del acoplador de bus que se quiere sustituir ha estado encendido en color verde fijo).

PELIGRO
Riesgo de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Apague toda la alimentación del equipo antes de iniciar el trabajo, ya sea dentro o fuera del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Desconecte toda la alimentación de la isla.

  2. Saque la tarjeta micro SD del acoplador de bus existente.

  3. Inserte la tarjeta micro SD en el acoplador de bus de repuesto.

  4. Retire el acoplador de bus existente del carril DIN e instale el acoplador de repuesto siguiendo las instrucciones de Instalación del acoplador de bus en la Guía de instalación de TeSys Island.

  5. Conecte una fuente de alimentación a la isla para iniciar el proceso de arranque. Observe los LED del acoplador de bus hasta que se iluminen en verde, lo que indica que la isla ha entrado en estado operativo. El proceso de arranque dura unos dos minutos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?