DOCA0270ES-01

Instalación de los arrancadores estándar y los arrancadores SIL

NOTA: Nivel de integridad de seguridad según la norma IEC 61508.

Esta sección contiene instrucciones para acoplar arrancadores adyacentes con accesorios de montaje para utilizarlos en Avatares de dos direcciones, de dos velocidades y estrella/triángulo. Además, describe cómo instalar los arrancadores en un carril DIN. Retire la alimentación antes de realizar los pasos indicados en esta sección. Lea y comprenda la información en Precauciones antes de realizar cualquier procedimiento en esta guía.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?