DOCA0270IT-01

Installazione di starter standard e starter SIL

NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.

Questa sezione contiene le istruzioni per l'accoppiamento degli starter adiacenti con gli accessori di montaggio per l'uso negli avatar a due sensi di marcia, a doppia velocità e a stella-triangolo (Y/D). Descrive inoltre la modalità di installazione degli starter sulla guida DIN. Scollegare l'alimentazione prima di eseguire i passaggi descritti in questa sezione. Leggere e comprendere le informazioni indicate in Precauzioni prima di eseguire qualsiasi procedura indicata in questa guida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?