Baja frecuencia
Descripción
La función de protección contra baja frecuencia genera las siguientes señales:
-
Alarma: la frecuencia medida desciende por debajo del nivel de alarma.
-
Disparo: La frecuencia medida cae por debajo del nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.
Configuración de parámetros
La función de protección contra baja frecuencia tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
90–100% of nominal frequency in step of 1% |
94% of nominal frequency |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
90–100% of nominal frequency in step of 1% |
94% of nominal frequency |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |