DOCA0257FR-01

Temps déclenchement thermique

Description

LTMT main unit affiche le délai avant déclenchement de la protection contre les surchauffes thermiques. En fonction de la mémoire thermique, LTMT main unit calcule le temps restant avant le déclenchement de la protection contre les surchauffes thermiques.

Caractéristiques

Caractéristique

Valeur

Unité

s

Résolution

1 s

Intervalle d’actualisation

1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?