DOCA0257FR-01

Fréquence

Description

LTMT main unit mesure la fréquence de la tension triphasée fournie au moteur. La fonction de fréquence fournit la valeur mesurée en fonction de la tension monophasée. En cas de perte de la tension monophasée, la fréquence n’est pas mesurée.

Caractéristiques

Caractéristique

Valeur

Unité

Hz

Résolution

0,01 Hz

Intervalle d’actualisation

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?