DOCA0257ES-01

Frecuencia

Descripción

La LTMT main unit mide la frecuencia de la tensión de las tres fases suministrada al motor. La función de frecuencia proporciona el valor medido tomando como base la tensión de la fase 1. En caso de pérdida de la tensión de la fase 1, no se mide la frecuencia.

Características

Característica

Valor

Unidad

Hz

Resolución

0,01 Hz

Intervalo de actualización

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?