DOCA0257FR-01

Puissance active, puissance réactive et puissance apparente

Moteur triphasé

La formule pour la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente du moteur triphasé est la suivante :

  • La puissance active, également appelée puissance réelle, mesure la puissance efficace moyenne. La puissance active totale du moteur triphasé P (kW) est dérivée de la formule suivante :

  • La mesure de la puissance réactive Q (kVAR) est dérivée de la formule suivante :

  • La mesure de la puissance apparente S (kVA) est dérivée de la formule suivante :

Moteur monophasé

La formule pour la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente du moteur monophasé est la suivante :

  • Puissance active : P (kW) = |(VL1 x IL1 x cos φ)|

  • Puissance réactive : Q (kVAR) = |(VL1 x IL1 x sin φ)|

  • Puissance apparente : S (kVA) = |(VL1 x IL1)| 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?