DOCA0257ES-01

Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente

Motor trifásico

Estas son las fórmulas para calcular la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente de un motor trifásico:

  • La potencia activa, también conocida como potencia real, mide la potencia RMS promedio. La potencia activa total de un motor trifásico P (kW) se deriva de la siguiente fórmula:

  • La medición de la potencia reactiva Q (kVAR) se deriva de la siguiente fórmula:

  • La medición de la potencia aparente S (kVA) se deriva de la siguiente fórmula:

Motor monofásico

Estas son las fórmulas para calcular la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente de un motor monofásico:

  • Potencia activa: P (kW) = |(VL1 × IL1 × cosφ)|

  • Potencia reactiva: Q (kVAR) = |(VL1 × IL1 × sinφ)|

  • Potencia aparente: S (kVA) = |(VL1 × IL1)| 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?