Factor de potencia insuficiente
Descripción
La función de protección Factor de potencia insuficiente genera las siguientes señales:
-
Alarma: el factor de potencia (cos ɸ) desciende por debajo del nivel de alarma.
-
Disparo: El factor de potencia (cos ɸ) cae por debajo del nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.
Configuración de parámetros
La función de protección Factor de potencia insuficiente tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
0.40–1.00 in step of 0.01 |
0.6 PF |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
0.40–1.00 in step of 0.01 |
0.6 PF |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |