Sous-facteur de puissance
Description
La fonction de protection contre leUnder Power Factor génère les signaux suivants :
-
Alarme: le facteur de puissance (cosɸ) est inférieur au niveau d’alarme.
-
Déclenchement: Le facteur de puissance (cos ɸ) passe en dessous du niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.
Paramétrage
La fonction de protection contre le Under Power Factor dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
0.40–1.00 in step of 0.01 |
0.6 PF |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
0.40–1.00 in step of 0.01 |
0.6 PF |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |