Inversion de phase de courant
Description
La fonction de protection contre le Current Phase Reversal aide à identifier les erreurs de câblage des moteurs triphasés.
La fonction de protection contre le Current Phase Reversal génère les signaux suivants :
-
Alarme: si la séquence de phase de courant détectée ne correspond pas au paramètre de rotation de la phase.
-
Déclenchement: si la séquence de phase de courant détectée ne correspond pas au paramètre de rotation de la phase pendant la temporisation spécifiée.
Paramétrage
La fonction de protection contre le Current Phase Reversal dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |