Inversión de corrientes de fase
Descripción
La función de protección contra inversión de fase de corriente ayuda a identificar el cableado incorrecto de un motor trifásico.
La función de protección contra inversión de fase de corriente genera las siguientes señales:
-
Alarma: si la secuencia de fases de corriente detectada no coincide con la configuración de rotación de fases.
-
Disparo: si la secuencia de fases de corriente detectada no coincide con la configuración de rotación de fases más allá del tiempo de espera especificado.
Configuración de parámetros
La función de protección contra inversión de fase de corriente tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |