DOCA0257FR-01

Courant efficace

Description

LTMT main unit mesure les valeurs efficaces des courants de ligne à l’aide d’un LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

  • IL1 : Courant efficace phase 1

  • IL2 : Courant efficace phase 2

  • IL3 : Courant efficace phase 3

Caractéristiques

Caractéristique

Valeur

Unité

Ampère (A)

Résolution

0,001 A

Intervalle d’actualisation

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?