相欠流
描述
当电机空载运行时,通常会出现相欠流 状态。
相欠流 保护功能生成以下信号:
-
报警:电机的任意三相电流低于报警级别。
-
脱扣:在指定时间延迟内,电机的任意三相电流低于脱扣级别。
参数设置
相欠流 保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Alarm |
|
Trip Level |
15–100% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
10 s |
|
Alarm Level |
15–100% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
Auto |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
5 s |