DOCA0257ES-01

Subcorriente de fase

Descripción

La condición de subcorriente de fase se produce generalmente cuando el motor funciona sin carga.

La función de protección contra subcorriente de fase genera las siguientes señales:

  • Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor desciende por debajo del nivel de alarma.

  • Disparo: Cualquiera de las corrientes trifásicas del motor cae por debajo del nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.

Configuración de parámetros

La función de protección contra subcorriente de fase tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm

Trip Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?