电机启动器的工作原理
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
根据应用要求,可使用不同类型的电机启动器来打开或关闭电机。根据应用,在控制电机时,可使用不同类型的电机以及不同的接线连接。he TeSys Tera system 提供了相应的选项,让您能够为不同类型的应用选择正确的电机启动器以控制电机。
下图显示了 TeSys Tera 电机启动器的框图。
一旦接收到启动或停止输入命令,电机启动器逻辑就会对输入源进行验证。根据所选择的运行模式,执行启动或停止命令。电机启动器逻辑检查预启动条件(禁止状态和电机状态)。根据所选择的启动器类型,电机启动器逻辑运行控制逻辑,并更新接触器控制输出和禁止状态。
用户可配置电机启动器逻辑的输入和输出。TeSys Tera system 允许您通过在电机启动器逻辑之前或/和之后添加自定义逻辑,来自定义电机启动器逻辑。有关示例,请参见下面的框图。
有关自定义逻辑编辑器的详细信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN。
警告