DOCA0257FR-01

Principe de fonctionnement des démarreurs moteur

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
  • L’application de ce produit nécessite des compétences en conception et programmation de systèmes de contrôle. Seul le personnel possédant ces compétences doit être autorisé à programmer et à utiliser ce produit. Respectez la réglementation locale et nationale en matière de sécurité.
  • Un changement de type de charge ou de type de démarreur peut provoquer un court-circuit ou mettre la charge sous tension.
  • Vérifiez si le câblage approprié a été réalisé en fonction du type de charge ou de démarreur.
  • Assurez-vous que l’alimentation du moteur est coupée lorsque vous modifiez les paramètres du démarreur, des entrées logiques et des sorties logiques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Selon les besoins de l’application, différents types de démarreur sont utilisés pour allumer ou éteindre le moteur. Il existe différents types de moteur avec différentes connexions de câblage disponibles pour contrôler le moteur conformément à l’application. TeSys Tera system permet de choisir les démarreurs moteur appropriés pour contrôler le moteur pour différents types d’application.

Le schéma suivant représente le schéma fonctionnel du démarreur moteur TeSys Tera.

Une fois la commande d’entrée Démarrer ou Arrêter reçue, la logique du démarreur moteur valide la source d’entrée. En fonction du mode de fonctionnement sélectionné, la commande Démarrer ou Arrêter est exécutée. La logique du démarreur moteur vérifie les conditions de pré-démarrage (statut d’inhibition et statut du moteur). En fonction du type de démarreur sélectionné, la logique du démarreur moteur exécute la logique de commande et met à jour la sortie de commande du contacteur et le statut d’inhibition.

Les entrées et les sorties de la logique du démarreur moteur sont configurables par l’utilisateur. TeSys Tera system vous permet de personnaliser la logique du démarreur moteur en ajoutant des logiques personnalisées avant ou/et après la logique du démarreur moteur. Reportez-vous au schéma fonctionnel suivant, par exemple.

Pour plus d’informations sur l’éditeur du programme applicatif, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?