SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Tilføjelse af et hjem

Tilføj et hjem i menuen Administration af Hjem i app'en. Samtidigt kan der også tilføjes rum. Når du registrerer en ny konto, kan du under registreringen også konfigurere det Hjem, der oprettes automatisk ved afslutningen af registreringen.
  1. Hjem-siden (A, B, C) trykkes på ikonet Menu (A), og derefter trykkes på Hjem- > administrationTilføj Hjem (B, C).

    BEMÆRK: Hvis du lige har registreret en konto, er der allerede oprettet et nyt Hjem. Tryk på Tilføj nyt Hjem i (C) og fortsæt fra trin 2a.

  2. Gå frem på følgende måde på siden Tilføj Hjem:
    1. Hjemmets navn og placering: Indtast (D) et navn på hjemmet, og angiv hjemmets placering.
    2. Rum: Opret (E, F)rum i overensstemmelse med de fysiske rum, hvor enhederne er placeret i hjemmet.
      Vælg fra en standardliste over almindelige rumnavne (E). Fravælg de rum, du ikke vil medtage. For at tilføje et rumnavn, der ikke vises, skal du trykke på Tilføj rum (F) og indtaste det ønskede rumnavn.
    3. (Se G) Tryk på Gem.

Som opretter af Hjemmet indstilles din konto automatisk som Hjemmets ejer, så du har fuld kontrol over Hjem-indstillingerne. Se Adgangsniveauer i app'en.

Når enhederne er føjet til Hjemmet, kan de enkelte enheder tilknyttes et af de rum, der er oprettet under dette forløb.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.