SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Nulstilling af gatewayen

Slet eksisterende indstillinger fra en -gateway til installation, eller fjern en -gateway fra systemet. Det kan også være nødvendigt at gendanne gatewayen.

Med udskubningsværktøjet gatewayen skal du trykke på knappen ”R”.

Der findes to nulstillingsmuligheder:

  • Niveau 1-nulstilling (gendanner kun Ethernet-/WLAN-indstillinger).
  • Niveau 2-indstillinger (efter nulstillingen er alle konfigurationsdata, brugerdata og netværksdata slettet).
  1. (Se A) Find knappen Nulstil på siden af gatewayen.
  2. Gå frem på en af følgende måder:
    • Niveau 1-nulstilling: Tryk på og hold knappen Nulstil trykket ind i 5 sek. (maks. 15 sek.).

      Ethernet-lysdioden (B) og WLAN-lysdioden (C) blinker begge én gang.

    • Niveau 2-nulstilling: Tryk på og hold knappen Nulstil trykket ind i mere end 15 sek.

      Ethernet lysdiode (B) og WLAN lysdiode (C) blinker begge 3 gange.

  3. Slip knappen Nulstil.

Gatewayen genstarter. Dette varer omkring 40 sek.

Efter en niveau 2-nulstilling stilles alle indstillinger tilbage til deres oprindelige standardværdier. Den seneste Zigbee-firmware downloades også fra den aktuelle aktive vært og installeres, hvorved eventuelle eksisterende netværksindstillinger slettes.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.