SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Oversigt over Wiser™-systemet

Wiser-systemet er en nem, praktisk og fleksibel løsning til styring af enheder i hjemmet.

Wiser gateway er systemets centrum, og behandler styringsanmodninger og statusrapporter for tilsluttede Wiser-enheder.

Brug Wiser by SE-appen til at indstille Wiser-systemet, styre Wiser-enheder og modtage meddelelser.

Med en personlig konto og Wiser by SE-appen på en mobiltelefon/tabletkan brugerne styre Wiser-enheder i deres hjem fra ethvert sted med internetforbindelse til både mobiltelefoner/tablet og Wiser gateway.

I hjemmet kan enhederne, såsom LK FUGA® Wiser trådløs batteritryk 4 slutte, LK FUGA® Wiser trådløs dobbelt relæ og LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper, bruges til at styre Wiser-systemet.

TIP: Du kan følge LK Velkomstwebside og katalog for at få flere oplysninger om produktet og funktioner.

For LK velkomstside: Besøg https://www.lk.dk/professionel/produktintelligent/intelligent-systemer/wiser-smart-home/
For LK-katalog: Besøg https://www.lk.dk/produkter?iid=384

Enhedsgrupper

Betjen identiske Wiser-enheder sammen, enten fra den lokale styring på en af enhederne eller ved at bruge Wiser-appen.

Brug gruppefunktionen i Wiser-appen til at kombinere mange identiske enheder og betjene dem som én enhed. Du kan f.eks. oprette en gruppe på tre Wiser-lyskontakter til flervejsbetjening.

Enhedsgrupper Kontrolhjælp
Lys, afbrydere/lysdæmpere Belysning og dæmpning
Skodder/persienner/gardiner Motoriserede skodder og persienner
Sockets/Adapters Elforsyning
Varme Temperatur
Kameraer Sikkerhed og privatliv
Energi Overvåger strømforbruget
Sikkerhed og Sensorer Røgalarm Rummets benyttelse, åbning eller lukning af vindue/dør, temperatur og fugtighed, vandlækage

Operate identical Wiser devices together, either from the local control on one of the devices or by using the Wiser Mobile app.

The following category of devices are available to provide convenient control of:

  • belysning og dæmpning

  • motoriserede jalousier og persienner

  • opvarmning

Sensors are also available to record and report the following:

  • personer i rum

  • niveau for omgivelseslys

  • åbning eller lukning af vindue/dør

  • temperatur og fugtighed

  • vandlækage

  • energistyring

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.