SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Lyskontakter

LK FUGA® Wiser trådløst dobbeltrelæ

Styrer lysene i et rum, eller tænder og slukker automatisk lyset som følge af en bestemt betingelse eller hændelse.

LK-produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Wiser trådløst relæ til indbygning (Puck)

Konverterer kompatible mekaniske trykknapafbrydere til intelligente kontakter. Tilslut op til 10 kompatible mekaniske trykknapper.

BEMÆRK: Mekaniske trykknapkontakter skal være godkendt til brug i 220-240 V AC-applikationer.

LK-produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ

Registrerer bevægelige varmekilder (f.eks. personer) og kan tænde ohmske, induktive eller kapacitive belastninger med en justerbar overløbstid.

LK-produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.