SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Oprettelse af et netværk til rumstyring

Opret et netværk af kompatible enheder, hvor der ikke findes noget Gateway- netværk.
VIGTIG: Udfør ikke denne opgave, hvis der findes et Gateway- netværk. Kompatible enheder, der allerede er en del af et Gateway- netværk, kan konfigureres til rumstyring. Se Oprettelse af en rumstyringsgruppe.

Vigtig information vedrørende puck- enheder:

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød
  • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
  • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der lever op til kravene i EN 609000.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Opret et nyt, åbent netværk. Vælg en netdrevet enhed, og tryk kortvarigt på setup-knappen 8 gange. Enhedens lysdiode lyser konstant grønt, når netværket er oprettet.
    TIP: Det kan tage et minut eller mere at oprette netværket. I denne periode er der intet, der tyder på, at der sker noget, hvilket kan give indtryk af, at handlingen ikke har fundet sted. Men det er ikke tilfældet.
  2. Tilføj flere enheder til netværket. Tryk kortvarigt på hver af enhedernes setup-knapper 3 gange. Enhedens lysdioder blinker gult, mens forbindelsen til netværket oprettes, og lyser derefter grønt konstant, når forbindelsen er oprettet.
    TIP: I diagrammet angiver #1 den første enhed (dvs. den, der blev brugt til at oprette Zigbee-netværket). #2 ~ er de andre enheder, der er tilføjet gruppen.
  3. Luk netværket. På hver enhed (undtagen trådløs batteritrykket 4 slutte) skal du trykke kortvarigt 8 gange på setup-knappen.
    TIP: Netværket slukkes automatisk efter 180 sekunder, hvis du ikke gør noget.

Oprettelse af et rumstyringsnetværk og tilføjelse af enheder

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.