SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Energienhed

PowerTag

PowerTag E (i det følgende betegnet PowerTag) er en kompakt, robust og trådløs kommunikationsenergisensor, som er let at installere. Den anvendes sammen med gatewayen/hub'en til at indsamle oplysninger fra alle udstyrede kredsløb for at identificere energiforbruget for hver tilsluttet belastning. Den er designet specifikt til at styre energiforbruget i nye og eksisterende boliginstallationer. Den overvåger og måler effekt i realtid og giver også komplet synlighed af strømoverførsel mellem strømkilde og grupper.

LK produktkatalog (RM920)

LK produktkatalog (RM921)

LK produktkatalog (RM922)

LK-produktkatalog (R9M41)

LK produktkatalog (R9M42)

LK produktkatalog (R9M60)

Instruktionsark (PDF) - PowerTag Resi9 M63

Instruktionsark (PDF) - PowerTag Resi9 F63

Brugervejledning til enhed

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.