SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Wi-Fi-tilstandsforbindelse- gateway

Wi-Fi-tilstand anvendes til at tilslutte 'en via trådløs funktion. Der kan være en situation, hvor Ethernet-forbindelse ikke er tilgængelig til installation af 'en. For eksempel routerens placering eller installation i et nyt hjem med router ikke tilgængelig endnu, derfor kan installationsprogrammet vælge Wi-Fi-tilstand.
Forudsætning:
  • Hvis du vil installere -gatewayen via Wi-Fi-tilstand, skal en bruger have en konto i applikationen. For yderligere oplysninger om oprettelse af en brugerkonto, se Opret en konto.

  • Wi-Fi i mobiltelefonen/tablet skal være aktiv.

  • Wi-Fi-routeren, gateway og mobiltelefon/tablet skal være så tæt på hinanden som muligt.

  • Følgende normer er opfyldt på grundlag af datokoden for -gatewayen

    Arbejdstilstand Datokode/versionsnummer SSID password Wi-Fi-forbindelsestid Forlængelsestid
    Brugertilstand 2037 eller senere/1.40.0 eller senere WiserGW_XXXXXX

    wisersmarthome

    3 minutter

    Ikke relevant

    -/1.49.0 eller senere

    WiserGW_XXXXXX

    tom

    10 minutter

    Ikke relevant

    Installationstilstand

    -/1.49.0 eller senere

    WiserGW_XXXXXX

    tom

    1 time

    3 gange

  1. Log på app’en.
  2. Vælg det hjem, hvor gateway er placeret (A), og tryk derefter på +-ikon (B) eller Tilføj enhed.

  3. siden Tilføj enhed trykkes på Tilføj manuelt (C). Vælg derefter gateway under de viste enheder.
    BEMÆRK:
    • Tryk ikke på autoscanning som

      Gateway er ikke synlig i Wi-Fi-tilstand under autoscanning
    • Listen over enheder varierer afhængigt af land.

    • Enhedsbillederne i nedenstående skærmbillede er kun til repræsentationsformål. Men den virkelige skærm i appen varierer afhængigt af de enheder, der er tilgængelige i dit land.

    .

  4. Når du har valgt -Gateway, får du mulighed for at vælge de forskellige installationstilstande for -gatewayen. Vælg Wi-Fi-tilstand for installation (D).

  5. Tryk på Bekræft, når du modtager meddelelsen (E).

  6. Klik på Næste (F), når du kommer til siden Sådan forbereder du.

       
  7. Der vises en animation om Sådan parres enhederne. Følg trinene for at afslutte parringen. Tryk på Bekræft AP (LED) blinker (G), og tryk på Næste (H). Derefter bliver du ledt videre til en side, som viser de tilgængelige Wi-Fi-netværk. Indtast Wi-Fi-password (I), og tryk på Næste (J).
    BEMÆRK: Brug et udskubningsværktøj (som vist i animationen) til kortvarigt at trykke på knappen "R" for at aktivere gateway til Wi-Fi-tilstand. Parringsvinduet vises i 3 minutter (når datokoden er 2037 eller nyere). Hvis der er tale om en anden version, vises parringsvinduet i 10 minutter.

  8. Når Wi-Fi-forbindelsen er oprettet til gateway(K), oprettes der et hotspot-netværk med Wi-Fi-navnet WiserGW_XXXXXX I). Tryk på Gå til Tilslut (L).
    Derefter bliver du ledt videre til siden med telefonindstillinger, hvor du bliver anmodet om at bekræfte oprettelsen af forbindelsen til Wi-Fi-netværket. Tryk på WiserGW_XXXXXX for at oprette forbindelsen til Wi-Fi. Det anbefales at gå til telefonindstillingerne og kontrollere WiserGW som Wi-Fi-netværket og derefter forsøge at oprette forbindelse.
    BEMÆRK:
    • De sidste 6 cifre i Wi-Fi-netværket (WiserGW_XXXXXX) angiver Ethernet MAC-nummeret, som findes på mærkaten på enhedens bagside.

    • Standard-password til Wi-Fi-netværket - WiserGW_XXXXXX er wisersmarthome.

  9. Når forbindelsen fra telefonen til Wi-Fi er oprettet, skal du gå tilbage til app’en. Når forbindelsen er aktiveret, er Wi-Fi-tilstandsinstallationen afsluttet. Tryk på Udført for at afslutte.
    BEMÆRK: Hvis installationen udføres i et nyt hjem, og der endnu ikke var nogen router (f.eks. ved hjælp af et pocket Wi-Fi 4G-modul), skal du se trinene, Tilslutning til et hjem når installationen er fuldført.
    BEMÆRK: Hvis installationen er foretaget i et nyt hjem, hvor der ikke var Wi-Fi tilgængelig (se Ikke-tilgængelighed for Wi-Fi i Krav til Wi-Fi-netværk). Sørg for at følge trinene til overførsel af Hjem-ejerskab (se Overdragelse af Hjem-ejerskab), når installationen er fuldført.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.