SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Tilknytning af en enhed til et rum

Opdel enhederne i rum for at angive deres fysiske placering i hjemmet.
  1. Hjem-siden trykkes på ikonet Menu (A), og derefter trykkes på Hjem-styring (B).

  2. Tryk på det hjem, hvor rummet er placeret (C), og tryk derefter på Rumstyring (D).

  3. Vælg det rum, enheden skal tilknyttes (E) .

  4. På siden Rumindstillinger skal du vælge en enhed, der er angivet under Tilføj enheder(F) . Tryk på ikonet Tilføj (+) ud for enheden for at tilknytte den til rummet.

  5. Valgfrit:
    • hold rumenhederne, og sortér dem i den ønskede rækkefølge for at arrangere rummet.
    • Tryk på ikonet Fjern (-) for at fjerne en enhed fra rummet (H).
  6. Tryk på Gem, når du er færdig.

Du kan få adgang til enheden ved at vælge den pågældende rumfane på Hjem-siden.

TIP: Hvis du vælger et rum fra Hjem-siden og derefter tilføjer en ny enhed herfra, tilknyttes den automatisk til det pågældende rum.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.