SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Arbejde med hjem

Opret en startside, tilføj rum for at indrette områderne med enheder og tilføj medlemmer til Hjem.

I app'en defineres et Hjem som en gruppe personer, rum og enheder som en helhed. Her er nogle eksempler:

  • En-familie-bolig: Opret et Hjem for alle beboere, rum og enheder i boligen.

  • Fler-familie-bolig: Opret et Hjem for beboere, rum og enheder, der befinder sig i den ene del af en bolig og et andet Hjem for beboere, rum og enheder, der befinder sig i den anden del af boligen.

En enhed kan kun tilføjes ét Hjem ad gangen. Når en enhed er tilføjet, er det kun medlemmer af dette Hjem, der kan styre enheden.

BEMÆRK: En Hjemadministrator kan dele* en enhed med en bruger, der ikke er medlem af Hjemmet. Du kan f.eks. dele enhederne i et gæsteværelse med en, der er på besøg i kort tid.

* Nogle enhedstyper kan ikke deles. I sådanne situationer findes der råd i app'en.

En person kan være medlem af flere Hjem og betjene enhver enhed, der er tilføjet til et af disse Hjem.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.