SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Alarmer og notifikationer

App'en sender alarmer i forbindelse med vigtige systemhændelser, der kræver hurtig opmærksomhed (f.eks. vandlækage) og notifikationer om ikke-hastende hændelser, såsom systemadgang og enhedshåndtering.

Siden Notifikationer

Alarmer og notifikationer gemmes på siden Notifikationer (A). Du kan åbne siden Notifikationer ved at trykke på ikonet Notifikationer (B).

Nye alarmer og notifikationer vises med en rød prik:

  • ved siden af ikonet Notifikationer, og

  • ved siden af fanerne Alarm og Notifikation .

Notifikationsindstillinger

Tryk på ikonet Indstillinger (tandhjul) øverst på siden for at få adgang til Notifikationsindstillingerne. (Du kan også få adgang til siden Notifikationsindstillinger fra siden Appindstillinger ved at trykke på App-meddelelse >.)

  • Aktivering af notifikationer En kontakt, der slår alle notifikationer til eller fra (C).

  • Alarm: Aktiver eller deaktiver enhedsalarmer, såsom vandlækage, bevægelsesdetektering og bevægelsesdetektering via kamera (D).

  • Tidsplan for Vil ikke forstyrres (kun alarmer): Indstil en eller flere tidsperioder, hvor alarmfunktionen vil være deaktiveret. Det er muligt at indstille enkelte eller flere tidsplaner efter hinanden. En tidsplan kan styre enten alle enhedsalarmer eller kun udvalgte enhedsalarmer (E).

  • Meddelelse: Aktivering eller deaktivering af alle meddelelser, herunder meddelelser vedrørende hjem, konto, fjern enhed, tilføj, opgrader og fabriksnulstilling (F).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.