SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Sikkerhedsudstyr

Wiser røgalarm - batteri

Wiser røgalarm 230 V

Batteriet til Wiser røgalarmen bruger en fotoelektrisk sensor til at registrere røg fra en brand. Den har også en temperaturføler, som registrerer varme ved hurtig temperaturstigning. Når enheden er tilsluttet Wiser-systemet, sender den meddelelser via Wiser-appen.

LK-produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

Wiser røgalarm 230 V bruger en fotoelektrisk sensor til at registrere røg, der genereres af brand, og en temperatursensor, der registrerer varme, der forårsages af hurtig temperaturstigning. Det omfatter også et backup-batteri, der gør det muligt for enheden at arbejde, hvis strømforsyningen er afbrudt. Når enheden er tilsluttet Wiser-systemet, sender den meddelelser via Wiser-appen.

LK-produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.