SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Fjernelse af en rumstyringsgruppe

Fjern forbindelsen mellem sender-enheder og de tilknyttede modtager-enheder, når der ikke længere er brug for rumstyringsgruppen.
VIGTIG: Udfør kun denne opgave, hvor der ikke findes et Gateway netværk.
  1. På sender-enheden skal du trykke kortvarigt på setup-knappen 3 gange og derefter trykke på setup-knappen og holde den inde i 6 sekunder. (Se brugervejledningen til enheden - find links til brugermanualerne i Understøttede Wiser-enheder.)
  2. Slip setup-knappen, når enhedens lysdiode-indikator blinker grønt i 6 sek.
    BEMÆRK: Alle forbindelser mellem sender og modtagere fjernes.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.