SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Omskiftning af gateway Ethernet-forbindelse til Wi-Fi (valgfrit)

Brug Wi-Fi for at tilslutte -gatewayen til netværksrouteren, så du ikke længere har brug for Ethernet-kablet.

Inden du udfører denne opgave, skal du kontrollere, at mobiltelefonen/tablet og gateway er tilsluttet til Wi-Fi-netværksrouteren.

  1. I app'en skal du vælge -gatewayen til det samme Wi-Fi-netværk.
    BEMÆRK: Ethernet-kablet skal stadig være tilsluttet på nuværende tidspunkt.
  2. Tryk på ikonet for indstillinger (tandhjul) (A).

  3. På siden Indstillinger trykkes på IP netværksindstilling (B).

  4. Tryk på Wi-Fi , indstil SSID og Adgangskode for Wi-Fi-netværksrouteren og tryk derefter på AnvendC).

  5. Når Wi-Fi-forbindelsen er oprettet, skal du fjerne Ethernet-kablet fra -gatewayen .

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.