SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Tilføjelse af en enhed

Tilføj en enhed til et Hjem ved hjælp af app'en.
BEMÆRK:
  • Der skal installeres en -gateway, før der tilføjes en Wiser-enhed.

  • Tilføj netdrevne enheder før batteridrevne enheder. (Se Understøttelse af batteridrevne enheder.)

  • Enheder, der opretter forbindelse til netværksrouteren, såsom IP-kamera, kræver ikke, at gatewayen 'en idriftsættes.

  1. Log på app'en.
  2. Vælg det hjem, som enheden skal tilføjes (A).
  3. Gå frem på en af følgende måder:
    • På Hjem-siden trykkes på ikonet + (B) (eller Tilføj enhed, hvis den vises).
    • På siden Gateway (C) trykkes på Tilføj .

  4. På siden Tilføj enhed (D) skal du trykke på den enhed, du vil tilføje, og følge instruktionerne i app'en.
    BEMÆRK: Den faktiske liste over viste enheder varierer afhængigt af det pågældende land.

  5. Gå frem på en af følgende måder:
    • Hvis enheden har en synlig installationskode, skal du trykke på Tilføj enhed med installationskode (E). Scan den installationskode, der er printet på enheden, eller indtast koden manuelt, og følg instruktionerne i appen.
    • Hvis enheden ikke har den synlige installationskode, skal du trykke på Tilføj enhed uden installationskode (F) og følge instruktionerne i app'en.

Tryk på enheden for at få adgang til enhedens styring, funktioner og indstillinger.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.