SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Parring med andre enheder

Du kan kombinere kompatible enheder som en gruppe, så de andre enheder også aktiveres, når en enkelt enhed i gruppen aktiveres. Dette kan gøres uafhængigt af Gateway'en og app'en.

BEMÆRK: Du kan kun betjene parrede enheder fra de fysiske knapper på en enhed og ikke fra app'en. Parringen af enheder har dog ingen betydning for enhedens funktion og indstilling i app'en.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.