SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Oprettelse af en rumstyringsgruppe

Opret rumstyringsgrupper ved at tilknytte en eller flere enheder som modtagere og sendere.

Vigtig information vedrørende puck-enheder:

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød
  • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
  • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der lever op til kravene i EN 609000.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Der kan oprettes flere rumstyringsgrupper. En enhed kan være modtager i en eller flere grupper og kan også være sender i en anden gruppe. Der kan dog kun konfigureres én sender, hver gang denne opgave udføres. Gentag denne opgave for at konfigurere flere sender/modtager-kombinationer.

VIGTIG: Du kan ikke kombinere belysning- og jalousi- styreenheder i samme gruppe.

  1. Start netværket. Tryk kortvarigt på knappen på en af enhederne 8 gange. Lysdioderne på alle enhederne i netværket lyser grønt konstant.
  2. Vælg de enheder, du vil styre (modtager). Tryk kortvarigt på modtagerens setup-knap 3 gange. Når Zigbee-netværket er tændt under rumstyring:
    • tilsluttet belysningsbelastning blinker on/off.
    • tilsluttet jalousi bevæger sig en smule op/ned eller dens lameller åbner/lukker kortvarigt (afhængigt af dit valg af styreindstilling for jalousiet ).
    TIP: Du kan fravælge en enhed ved igen at trykke kortvarigt på setup-knappen 3 gange, efterfulgt af et langt tryk.
  3. Vælg den enhed, der skal bruges som styreenhed (sender). Tryk kortvarigt på senderens setup-knap én gang. Gruppen oprettes, og netværket slukkes.

    BEMÆRK: kan ikke indstilles som sender.
    VIGTIG: Vær opmærksom på forskellene, når du vælger trykknapper:
    • LK FUGA® Wiser trådløst dobbeltrelæ: Du vælger hele tangenten (venstre og højre trykknapper) i én arbejdsgang ved at trykke på venstre side af en vippetangent.

    • LK FUGA® Wiser trådløs dobbelt lysdæmper og LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper: Der vælges kun én trykknap ad gangen. Det betyder, at trin 1-3 skal gentages for hver trykknap. Når du har valgt en trykknap, vælges den tilsvarende kommando samtidig. Det betyder, at kommandoen "tænd" for venstre side af vippetangenten og "sluk" for højre side af vippetangenten sendes til modtagerenhederne, når der trykkes på knapperne. Modtagerne ved således, hvilken funktion der skal udføres, når knapperne aktiveres.

    • Puck-enhederne kan ikke indstilles som afsender.

Tildeling af modtagere (R) og en sender (S)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.