SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Tilføjelse af for Gateway til Hjem

Brug appen til at tilføje gatewayen til et Hjem. Før du starter, skal du sikre dig, at gatewayen er tilsluttet strømforsyningen og netværket enten Ethernet-netværk med kabel (dvs. Ethernet-LED og Zigbee-LED skal være tændt) eller Wi-Fi-netværk (dvs. WLAN-LED og Zigbee-LED skal være tændt) .
  1. Log på app'en.
  2. Vælg det hjem, som -gatewayen skal tilføjes til (A).
  3. På homesiden trykkes på ikonet + (B).

  4. Gør følgende på siden Tilføj enhed:
    1. Tryk på Aut. scanning.
    2. Hvis du bliver bedt om det, skal du følge de instruktioner, der vises på siden.
    3. Tryk på Start scanning.
    4. Tryk på gatewayens enhedsnavn på app-siden, og følg trinnene i app'en.
Når processen er afsluttet, vises gatewayen som en enhed på Hjem-siden.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.